26.11.2007 13:15 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo Technofifi, das Verhalten der Lüftersteuerung ist unterschiedlich. Vorausgesetzt, das Sie einen MM4 haben ist es abhängig von der Leistung und des SW-Standes. Grundsätzlich gilt jedoch das der Lüfter erst mit einem "EIN"-Befehl anläuft. Der EIN-Befehl wird im allgemeinen über die Steuerkleme 5 vorgegeben. FAQ hierzu: "Verhalten des Lüfters an MICROMASTER 4 und SINAMICS G120" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14399655 |
Folgen Sie uns auf