25.02.2018 12:39 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Auf dem Dell läuft nicht zufällig noch eine Firewall die ausgerechnet die LSC Software bzw den entsprechenden Port blockiert ? |
25.02.2018 15:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Habe bei meiner Anlage mal einen Test durchgeführt. Voraussetzungen: - Fritz!Box 7490 mit IP-Adresse 192.168.178.001 (Standardgateway). Dann habe ich händisch nur die IP der LOGO!8.2 geändert auf 010.000.000.049 und versucht, das in der LOGO! vorhandene Programm auszulesen, was zu der im Video zu sehenden Hinweismeldung führte. Diese mit OK quittiert und dem Netzwerkadapter des PCs wurde ein zusätzliche virtuelle IP-Adresse zugewiesen, 010.000.000.254. Daraufhin wurde das Programm ohne weitere Probleme aus der LOGO! ausgelesen. Nach einem PC-Neustart war die virtuelle IP des Netzwerkadapters natürlich wieder weg. DateianhangEigene Dateien.zip (56 Downloads) |
Folgen Sie uns auf