19.10.2009 12:26 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Das ist die alte, hellbraune Karte, die für 0BA4 und 0BA5 geht. Für 0BA6 brauchst Du eine Neue. Die 0BA6 kann zwar noch von der alten Karte das Programm einlesen (wenn mit 0BA5 beschrieben), aber draufspeichern geht nicht. Die alte Karte ist nicht groß genug. Siehe FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17907754 |
19.10.2009 13:21 | |
Beigetreten: 27.10.2005 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (2) |
OK das erklärt auch die unterschiedlichen Aussagen im Handbuch. Vielen Dank für die schnelle Hilfe Gruß PKL |
Folgen Sie uns auf