15.04.2012 14:45 | |
Beigetreten: 24.07.2011 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo Helmut, die SD-Karte die bei mir funktioniert war ursprünglich in einer S7-300 im Einsatz. Was ich zu erwähnen vergaß, die anderen Karten sind micro-SD-Karten mit Adapter. Vielleicht liegt es ja auch daran. Habe allerdings verschiedene Adapter getestet, und die Karten sowohl mit FAT16 als auch FAT32 formatiert. Gewechselt habe ich die Karten sogar immer im stromlosen Zustand der LOGO!. Hab das Testprogramm mal angehängt. Gruß Stefan DateianhangAufbereitung 0BA7.zip (199 Downloads) |
Logo 0BA7 12/24 RCE / 0BA8 12/24 RCE |
|
Folgen Sie uns auf