20.05.2011 07:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin Im Programm mußt du für analoge Verarbeitung auch die dem entsprechenden Eingänge nutzen. Steht auch auf der Logo selbst drauf: " I1, I2 = AI3, AI4 (0..10V) / I7, I8 = AI1, AI2 (0..10V) " Heißt also, wenn du ein analoges Signal an I1 hast, benötigst du im Programm AI3 ! Bei der 0BA6 muß aber auch die Auswahl von 2 oder 4 analogen Eingängen aktiviert/geändert werden. Dann schau dir die Hilfe zu den analogen Blöcken an, die ist sehr gut beschrieben und leicht verständlich. Da wirst du sicher den passenden Baustein für deine Anwendung finden Edit: Schaltungsbeispiele findest du in der Schaltungssammlung. Sind aber doch eher etwas komplexere Schaltung als dein gewünschtes Programm. Auf alle Fälle sind sehr viele interessante Lösung und Vorschläge enthalten. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 20.05.2011 08:02 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.05.2011 08:24 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar Vielen Dank für die Hilfestellung. Mach mich an die Arbeit! |
Folgen Sie uns auf