07.12.2022 20:44 | |
Beigetreten: 03.11.2020 Letzter Bes: 11.12.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Joker1958 Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und habe eine Frage an die Experten. Ich habe eine Logo 8 FS4 und möchte über Modbus TCP einen Energiezähler auslesen, Es ist ein Countis E18 und die Adressen sind von 50000 bis 57000. Ich möchte gerne die Spannung z.b. auslesen die auf der Adresse 51284 liegt. Das Format ist U16. Mit der Software Modbus Master kann ich die Werte auch sehen . Die Logo und den Modbusserver habe ich schon angelegt aber ich bekomme die Werte nicht eingelesen. Vielen Dank für eure Mühe ! ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangCOUNTIS-E18-ETHERNET_COMMUNICATION-TABLE_2019-08_CMT10360_MULTI.pdf (239 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/08/2022 07:50:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.12.2022 20:56 | |
Beigetreten: 03.11.2020 Letzter Bes: 11.12.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
|
Zuletzt bearbeitet von: Joker1958 am: 12/08/2022 20:57:29 |
|
08.12.2022 20:58 | |
Beigetreten: 03.11.2020 Letzter Bes: 11.12.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf