03.09.2016 16:11 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke, werde es am Montag umsetzen. |
13.10.2017 06:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Es führen, wie meistens im Leben, mehrere Weg nach Rom. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man den Austausch digitaler Signale im Master/Master-Betrieb mit der LOGO! Software zu realisieren. Ich habe mal ein Bildschirmvideo von der Möglichkeit erstellt, welche ich persönlich als die sinvollste halte. Beim Netzwerkeingang wählst du unter den Blockeigenschaften bei "Wert einlesen von" dann "Lokaler VM (variable Memory)" aus. "Remote-Gerät" wählst du nur bei Master/Slave-Betrieb aus. DateianhangVerbinden_zweier_LOGOs.zip (239 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.10.2017 06:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Hier zeigen ich dir eine weitere Möglichkeit auf, dass Erstellen von Netzwerkein- und -ausgängen per Drag & Drop. Auf die andere Möglichkeit, die Verbindung nicht in einem Netzwerkprojekt zu erstellen, sondern im Einzeldatei-Modus, spare ich mir. Da musst du dich dann selbst um die Erstellung von der Verbindung von LOGO! zu LOGO! kümmern. DateianhangVerbinden 2er LOGO!s 0BA8 per Drag & Drop.zip (178 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf