21.02.2023 19:48 | |
Beigetreten: 23.09.2013 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 45 Bewertung:
|
Hallo und guten Abend, ich habe heute eine sehr spezielle Anfrage und hoffe, dass es doch jemanden gibt, der mir weiterhelfen kann. Vielleicht liest ja jemand aus Nürnberg-Moorenbrunn mit …😉 Ausgangslage: Ich habe eine Hausautomation mit KNX. Eine LOGO!8 übernimmt viele Steuerungsaufgaben und in Verbindung mit einem CMK2000 werden 50 Kommunikationsobjekte mit dem KNX ausgetauscht. Geplante Konfiguration: Ich möchte den IP-Viewer N151 entfernen und durch eine zusätzliche LOGO!(B) mit einem zweiten CMK2000(B) ersetzen. Diese zweite LOGO!(B) soll nur als Datensammler des zweiten CMK2000(B) dienen und diese Daten dann der ersten (schon bestehenden) LOGO!(A) zur Verfügung stellen. Die Daten der zweiten LOGO!(B) sollen dann in den Webserver der LOGO!(A) integriert werden. Meine Fragen: Funktioniert das so? Welche Einschränkungen muss ich gegebenenfalls beachten? Anhang: Zum besseren Verständnis habe ich die beiden Konfigurationen mal zu Papier gebracht. Ich bin schon sehr gespannt auf die Antworten. Viele Grüße Heiko DateianhangLOGO!_KNX.pdf (135 Downloads) |
23.02.2023 05:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 33244 Bewertung:
|
Siehe Anhang. DateianhangLOGO! 8 - CMK2000 Betriebsanleitung 2015_11 Seite 16.pdf (114 Downloads) |
Folgen Sie uns auf