27.02.2020 07:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215)
|
Es gibt auch "IntesisBox"-en mit TCP/IP. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/27/2020 07:08:12 |
|
02.03.2020 11:17 | |
Beigetreten: 01.10.2019 Letzter Bes: 26.07.2023 Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, entschuldigt meine verspätete Antwort. Es handelst sich um die Intesis Box von Samsung (SM-ACN-MBS-8), Datenblatt im Anhang.Modbus Datenliste ist im Handbuch zu finden. Ich habe das Programm vereinfacht und besser dargestellt. Betriebsarten von GLT Abfrage: Die beiden Signale Heizen und Kühlen sollen per Modbus übertragen werden. Ein und Austritttemperaturen WP1 und WP: Die ein und Austrittstemperaturen sollen an beiden Maschinen abgefragt und in der Logo visuklaisiert werden. Sollwertvorgabe Wassertemperatur WP1 und WP2: WP1 und WP2 sollen in anhand der Betriebsart verscheidene Solwlerte erhalten. DateianhangProject.zip (140 Downloads) |
02.03.2020 11:18 | |
Beigetreten: 01.10.2019 Letzter Bes: 26.07.2023 Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Handbuch Intesis BoxDateianhangInstallations-und Benutzerhandbuch_SM-ACN-MBS.pdf (153 Downloads) |
Folgen Sie uns auf