02.12.2015 11:23 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Freddy H Ich möchte gerne über ein HMI-Gerät einen Sollwert vorgeben & verändern, was muss man tun, damit nach einem Neustart der LOGO! 8 der letzte eingegebene Wert wieder im HMI-Gerät erscheint? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 02.12.2015 13:27:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.12.2015 14:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 33333 Bewertung:
|
Ich habe mal ein bisschen experimentiert. Leider konnte ich nur in Verbindung mit dem Webserver der Logo testen, da mir kein HMI zur Verfügung steht und auch kein WinCC. Der Sollwert vom HMI soll in meiner Beispieldatei in VW0 geschrieben werden. Zum Speichern des Sollwerts in der Logo (hilft nur bei Spannungsausfall oder Stoppen/Starten, nicht bei Programmänderung) wird der MIN/MAX-Block benutzt. DateianhangSollwert_vom_HMI_Spannungsausfallsicher_in_Logo_speichern.zip (177 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03.12.2015 07:54:19Speicherort korrigiert |
|
03.12.2015 19:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 33333 Bewertung:
|
Habe mal weiter gebastelt und den Vorgang jetzt automatisiert. Da, wie schon geschrieben, mangels HMI nur der Webserver zum Testen bereitsteht, kann ich natürlich für die reale Funktion nicht garantieren. Mit Webserver klappt es jedenfalls. Bei Neustart der Logo oder Stoppen/Starten steht der Sollwert wieder im VM-Bereich. Es wäre sehr nett, wenn der Themenstarter oder jemand anders mit einem HMI mein Programm mal testen würde und ein Feedback geben könnte. DateianhangSollwert_vom_HMI_Spannungsausfallsicher_in_Logo_speichern_(automatisch).zip (155 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf