22.01.2015 15:48 | |
Beigetreten: 19.01.2013 Letzter Bes: 18.01.2023 Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo Logo –Gemeinde , Ich habe mein System von Logo! 7 auf Logo! 8 umgestellt mit der Hoffnung es wird alles besser. Die Logo! 8 soll abwärts kompatibel sein also habe ich die komplette Hardware ausgetaucht, Logo!8 ; Logo! TDE ; Logo! AM2 RTD ; Logo! 12/24 RCE ; Logo! AM2 AQ . Habe nun mein altes Programm was Tadellos funktionierte aufgespielt, alles soweit top , aber das Dimmen von meinen T 5 Röhren die ich als Sonnen auf und Untergang Programmiert habe geht nicht mehr . Beim einschalten hat das Licht schon 50 % der Helligkeit auch beim ausschalten funktioniert es nicht. Ich habe die Software kontrolliert aber dies ist genauso wie bei dem Logo! 7 System , Hardware kontrolliert alles richtig angeschlossen ,habe das System wieder auf Logo! 7 umgebaut funktioniert alles wie es soll habe dann das Logo! AM2 AQ getaucht für das Logo8 System aber kein erfolg. Was Kann das sein wo liegt der Fehler , anbei Schaltungsauszug . DateianhangTeil der Lichtsteuerung.zip (246 Downloads) |
22.01.2015 16:16 | |
Beigetreten: 19.01.2013 Letzter Bes: 18.01.2023 Beiträge: 25 Bewertung:
|
Der F3 ist als Notlicht wenn alles aus ist das ich alle Leuchten einschalten kann . |
22.01.2015 16:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33504 Bewertung:
|
Ja, aber dann würde ich OR-Blöcke statt XOR-Blöcke einsetzen. |
22.01.2015 17:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33504 Bewertung:
|
Hier sind mal die Datenblätter des AM2 AQ (0BA7 und 0BA8).
DateianhangAM2 AQ Daten.zip (247 Downloads) |
Folgen Sie uns auf