19.11.2014 17:12 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo Freunde, Ich hab ein großes Problem, ich kann nicht herausfinden wie man die Abkürzung für einen Analogeingang von LOGO! in der Visu bei Deklaration der Variablen eingeben muss, damit ich meine Analogeingänge auch vom HMI simulieren kann. Ein Bild dazu. In dem Bild sieht man meinen aktuellen Zustand. Ich kann jetzt die Ausgabe dieses Eingang auf HMI sehen aber ich kann nicht eingeben. Danke im Voraus ! Gruße, Klaus
DateianhangAnalogeingang.pdf (54 Downloads) |
19.11.2014 18:22 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Geht es hier nicht um das selbe Thema? Wenn ja, warum machst Du dann ein neues Thema auf? http://www.automation.siemens.com/CH/tf/WW/de/Posts/117712#top |
20.11.2014 09:05 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung: (122) |
Geschlossen, wegen Doppelpost. Das zweite Thema ist mit der Überschrift Analoge Eingängezu finden. Grüße Min_Moderator |
Folgen Sie uns auf