19.07.2011 15:24 | |
Beiträge: 154 Bewertung:
|
Hallo, ein spezielles Modul für die LOGO! kenne ich nicht. Aber vielleicht gibt es da was über KNX/EIB. Gruß |
22.07.2011 14:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Das ist natürlich schon bissl teuer. Das mit dem Logo-Gehäuse ist auch eine Idee von mir. War kein Vorschlag für dich, sondern eher wieder eine neue Bastel-Idee. Evtl. ist ja auch der LogoBus-Verstärker für dich interessant? |
24.07.2011 16:35 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Um eine Verbindung mit der Logo über Funk aufzunehmen, wäre auch ein USB-Server eine Lösung möglich So wäre auch das WLAN abgedeckt. Mit der neuen 0BA7 ist sowas hinfällig. Mein Gedanke was eine Funkverbindung angeht, wäre eben statt der Eingänge I1 - I4 , bzw. Ausgänge Q1 - Q4 halt Funksender bzw -Empfänger zu nehmen. Und das eben alles im originalen Gehäuse. Natürlich ist dies eine "Bastel-Lösung" ... aber da geht's mir nicht ums "günstiger" sondern um den Reiz und auch den Anreiz für andere Bastler zu schaffen. |
Folgen Sie uns auf