19.02.2023 09:16 | |
Beigetreten: 03.06.2019 Letzter Bes: 24.02.2023 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Oh man. Natürlich über zip Manchmal... Anbei die Dateien DateianhangLogo.zip (106 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Cth1982 am: 02/19/2023 09:18:36 |
|
19.02.2023 13:16 | |
Beigetreten: 03.06.2019 Letzter Bes: 24.02.2023 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo, kannst du es mir noch genauer erklären was du mit Bestandteil meinst oder ist es iwo erklärt? Die VM-Zuordnung etc. habe ich gelöscht. Funktioniert trotzdem nicht. Er setzt kurz den NI auf true und auch den NQ2 und dann gleich wieder auf false Auch im NAI1 kommt der Wert nicht bis die Logo durch. Die Adresse V5.0 für NI3 funktioniert in deinem Fall auch nicht, weil die Adresse V5.0 Bestandteil des VW4 ist. VW4 belegst du schon durch die Auswahl in der Parameter-VM-Zuordnung. VW4 = VB4 + VB5 DateianhangFronius Logo 19.2 ohne mod.mnp.zip (111 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Cth1982 am: 02/19/2023 13:20:11 |
|
Folgen Sie uns auf