19.11.2017 08:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung: (4148)
|
Wenn sie wirklich in Stopp schaltet, könnte es daran liegen, dass die betreffende LOGO! die Firmwareversion FS03 hat. Das Problem hat die LOGO! mit dem Firmwarestand V1.08.03 (FS03). Vorausgesetzt: Sie hat ein Display. Bei Geräten ohne Display soll laut Siemens der Fehler nicht auftreten. Du (oder dein Händler) musst diese LOGO! bei Siemens reklamieren (Gewährleistung). Dann wird man dir wahrscheinlich die neue FS04 (oder neuer) zukommen lassen. Und für diese benötigst du LSC V8.1, da die neue LOGO! (FS04) nicht unter LSC V8.0 bearbeitet werden kann. Ab der FS04 kannst du die Firmware auch updaten: Produktinformation zu Firmware Update für LOGO! 8 FS:04 und FS:05 Die aktuelle LSC Version ist V8.1.1. Du kannst sie dir hier downladen: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.11.2017 20:43 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
logo soft comfort war 8.1.0 hab mal auf 8.1.1. upgegradet |
20.11.2017 07:42 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
danke für die info die logos hab ich letzten jahr im sommer gekauft. werde ich heute mal siemens direkt anschreiben ;-) |
20.11.2017 13:44 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Von Siemens bekommst du in der Regel keine Neue. Der Ansprechpartner ist der Händler |
Folgen Sie uns auf