05.06.2009 20:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Marillo, wenn du deine (erläuterte) Schaltung mal hier einstellst, dann ist es uns ggf. möglich dir Vorschläge zur Einsparung von Blöcken zu machen. In jedem Fall kannst du ggf. vorhandene Blöcke "Inverter" (außer vor digitalen Merkern und Ausgängen) ersatzlos eliminieren indem die jeweiligen Pins der Blöcke zu denen diese Signale führen invertiert (Doppelklick auf den Pin) werden... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
06.06.2009 00:37 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo Marillo, wenn dein Text beim Einschalten nach einer bestimmten Zeit wieder verschwinden soll gibt es auch andere Möglichkeiten als M8. MfG. ring24h DateianhangM8+.zip (115 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Folgen Sie uns auf