05.11.2015 22:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hallo zusammen! Wer sagt denn das die Logo das nicht kann? Ich hab mir mal die Arbeit gemacht die Logo den Ostersonntag von 1900 bis 2099 berechnen zu lassen! Sieht im Moment noch etwas unübersichtlich aus, sollte aber funzen! Basis ist diese Formel http://www.msgauss-pir.de/Osterformel1.htm In B005 wird die Jahreszahl eingetragen. Am Ende folgt die Anzeige des Datums im Meldetext. Die noch erforderlichen Busteinabschlüsse machen das Progi zwar noch etwas umfangreicher, aber von Ostersonntag aus lassen sich die restlichen variablen Feiertage berechnen! Viel Spaß beim Testen! DateianhangOsterformel.zip (149 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 05.11.2015 22:08:14 |
|
06.11.2015 14:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Zähler lassen sich remanend einstellen, sso das Stromausfall nix macht! |
06.11.2015 17:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Ein Fehler hatte sich in der letzten Version eingeschlichen! Der Analogschwellwertschalter B021 war falsch parametriert. Im Programm im Anhang ist das abgestellt. Ich schließe aber nicht aus, das es weitere Fehler gibt, obwohl ich es an mehreren Jahrgängen getestet habe!DateianhangOsterformel.zip (114 Downloads) |
Folgen Sie uns auf