30.04.2014 09:37 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Nein, jedenfalls mir nicht bekannt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.04.2014 10:14 | |
Beiträge: 215 Bewertung:
|
Es besteht auch die Möglichkeit, den Timer über eine Kommunikationsverbindung zu verstellen, indem Du eine VM-Zuordnung mit Ein- und Ausschaltzeit drauf legst. -> jpg Wie man LOGO!-Paramter z.B. über ein Panel verstellt, ist hier im Forum mehrfach beschrieben. z.B. hier /tf/WW/de/Posts/106935oder hier https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/seiten/default.aspx?HTTPS=REDIR Nur der Vollständigkeit halber, auch wenn es Dein Problem nicht löst. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.11.2015 12:15 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 03.12.2022 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo, so eine Feiertagsgeschichte habe ich bei uns im Restaurant nach unserem Umfeld gestrickt. Im Wesentlichen ging es um den Ersatz einer defekten Zweikanal Theben-Zeitschaltuhr, welche nach 20 Jahren Dauerdienst das Zeitliche gesegnet hat. Unser Problem war immer, dass eine normale Zeitschaltuhr nix von Feiertagen und "Sondertagen" weiß. Aufgabe war das Schalten von: in Abhängigkeit von: Für die Feiertage habe ich für jeden einzelnen eine Jahresschaltuhr verwendet und auf ein festes Datum gestellt. Nachteil dieser Lösung: Einmal im Jahr muss ich ran und die beweglichen Feiertage für Baden Württemberg ändern. Das ist aber mit Logo8! im Netzwerk recht schnell passiert, da alle anderen Tage bei uns immer gleich geschaltet werden müssen. Als Anlage ein ZIP mit Schaltprogramm und Beschreibung, vielleicht kann's ja jemand brauchen und kommt so schneller voran. DateianhangZeitschaltuhr Unterverteiler.zip (220 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf