06.02.2021 18:17 | |
Beigetreten: 15.01.2019 Letzter Bes: 08.02.2021 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
6ED1055-1CB10-0BA2 wird nicht angesteuert. Hallo, habe LOGO8 mit Erweiterungsmodul verbunden, Spannung angelegt jedoch keine Reaktion. Habe in der Schaltung die Ausgänge Q5 - Q10 vergeben und dachte das Erweiterungsmodul würde automatisch erkannt und mit arbeiten. Leider tut sich an der grün/rot-LED-Erweiterungsmodul nichts. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/08/2021 10:35:30Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.02.2021 11:11 | |
Beigetreten: 15.01.2019 Letzter Bes: 08.02.2021 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, habe die 6ED1052-1MD00-0BA8 welche identisch mit der 6ED1052-1MD08-0BA1 ist. |
07.02.2021 13:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 34228 Bewertung: (4262)
|
Erst einmal: Ein LOGO! Basismdoul mit Display hat keine RUN/STOP-LED, die hätte nur ein Basismodul ohne Display. Die RUN/STOP-LED leuchtet nur dann nicht, wenn das Erweiterungsmodul keine Spannungsversorgung hat. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/07/2021 13:36:06 |
|
Folgen Sie uns auf