07.12.2015 21:58 | |
Beigetreten: 17.06.2015 Letzter Bes: 02.04.2019 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich bräuchte mal ein paar Tips zum Thema Analogwerte. Da ich noch nicht lang mit der Siemens Logo Arbeite. Ich bin gerade dabei eine Positioniersteurung zu erstellen. Das ist mir so einigermaßen "gelungen". Mein Problem ist dass, der Motor nach erreichen der Position in der Aufwärtsbewegung einen kleinen Satz nach unten macht. Das ist beim Abwärtsfahren nicht der Fall. Da wird die Position sauber angefahren.
Dateianhangv0001_1.zip (46 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Robin1992 am: 07.12.2015 22:48:43 |
|
07.12.2015 22:22 | |
Beigetreten: 17.06.2015 Letzter Bes: 02.04.2019 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Ok Danke erstmal für die schnelle Antwort. Um das Chaos werde ich mich Kümmern
DateianhangUDF.zip (44 Downloads) |
08.12.2015 06:16 | |
Beigetreten: 17.06.2015 Letzter Bes: 02.04.2019 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Schönen Guten Morgen, ein wenig hab ich mich versucht um das linienchaos zu kümmern. Ich weis nicht ob es von erfolg war. Zu den 3 UDF`s mit Fragezeichen, Das sind Oder. Ich lade auch das noch mit hoch. Lg Robin DateianhangUDF.zip (33 Downloads) |
Folgen Sie uns auf