18.02.2024 11:46 | |
Beigetreten: 27.12.2022 Letzter Bes: 19.03.2024 Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Liebe Logo!8-Gemeinde, auch wenn manch "alter Hase" jetzt den Kopf schüttelt und (vielleicht gerechtfertigt) den Tipp zur Forensuche geben mag - auch nach diverser Recherche komme ich mit meiner bescheidenen Erfahrung leider nicht weiter... Ich habe folgende Situation: - Logo!8 FS4 (8.2) in erweitertem Ausbaustadium mit diversen AI/AO- und sonstigen Modulen - Solarthermiesystem mit Festdrehzahl-Solarpumpe, Solarthermiepanels, Brauchwasser- und Heizungspufferspeicher mit Wärmetauscherschlangen - Ziel: Regelung einer Solarthermieanlage mit Rücklaufbeimischung an der Solar-Kreislaufpumpe, welche durch die Panels und danach umschaltbar durch den Heizungspuffer (exklusiv-)oder den Brauchwasserpuffer (sind hydraulisch parallel verschaltet und werden durch Auf-Zu-Motorkugelhähne freigegeben) fördert. Vergleichbar einer klassischen Einspritzschaltung bei Heiz-/Kühlregistern. Um den Wirkungsgrad der Solaranlage zu optimieren, soll die "Solarsuppe" durch die Rücklaufbeimischung mittels stetig geregeltem Dreiwege-Motorkugelhahn im Panelkreislauf (also Teil- oder Vollrückführung durch die Pumpe in die Panels) auf das für den "kälteren" Pufferspeicher notwendige Mindesttemperaturniveau (TIC des jeweiligen Speichers +10K) gebracht werden. Die Pufferspeicher werden alternierend betrieben, sprich der jeweils kältere bekommt Vorrang und wird per Merker als aktiv registriert (Rückmeldekontakt "Ventil offen" vom jeweiligen A/Z-Motorkugelhahn) Plan/Funktionsweise nach meiner Vorstellung: 1. Erfassung der diversen Temperaturen und Ablage in Analogmerkern (siehe Anhang und folgend auf Basis bisheriger Bearbeitung); Standardsollwert für Beimischventil=0 (volle Rücklaufbeimischung), wenn Solarpumpe Q2 abgeschaltet (Merker M2=0) Die Temperaturwerte werden (zunächst) als Integerwert ohne Kommastellen abgelegt, z.B. 65=6,5°C (bin da aber für hilfreiche Alternativvorschläge offen...) 2. Priorisierung Brauchwasserspeicher (AM3) oder Heizungsspeicher (AM4) mit wiederkehrender Überprüfung (Setzen/Löschen Logikmerker M3 und M4); Ist-Position Mischer wird über AM1 eingelesen 3. Freigabe Solarpumpe auf Q2 (Merker M2 wird gesetzt, wenn Einschaltbedingung erfüllt und Sicherheitskette okay), wenn Helligkeitssensor >50% (Kontrollwert AM2 ohne Regelfunktion) und Paneltemperatur AM6 größer gleich Temperaturwert des priorisierten Speichers +10K (M3 aktiv -> AM3+10K, M4 aktiv -> AM4+10K) 4. Öffnen des A/Z-Kugelhahns Q9 (Brauchwasser, M3) bzw. Q10 (Heizung, M4) je nach Priorisierung, wenn M2 aktiv gesetzt 5. (Jetzt kommt das für mich Komplizierte) Berechnung des Mischersollwertes AQ1 auf Basis der Temperaturen AM3 (Brauchwasser) bzw. AM4 (Heizung) in Relation zur Solar-Rücklauftemperatur AM7 (Sensor vor dem Mischventil). Der Zielwert für AM7 sollte wie beschrieben 10K über dem Istwert des priorisierten Pufferspeichers liegen (kann man ja später noch optimieren...) (Wenn das dT zwischen Rücklauftemperatur und Pufferspeichertemperatur bei voll geöffnetem Mischer AQ1 größer wird, dann umso besser - irgendwann greift dann ja die Aktualisierung der Prio aus Punkt 2..., es geht ja nur darum, eine Mindesttemperatur in die jeweiligen Speicher-Wärmetauscher zu bringen, damit da auch kleine Leistungspotentiale genutzt werden können) Zum Abgleich des Anlagenverhaltens kann auch der Mischeristwert AM1 herangezogen werden, um eine gewisse "Regelträgheit" zu erreichen. Sprich bei Annäherung der Zieltemperatur kann durch den Vergleich von Mischersollwert und -Istwert eine Korrektur erfolgen (nur so als Idee), um ein "Überschwingen" zu reduzieren. Das Ganze ist ja ein relativ träges System (Durchlaufzeit der Solarsuppe von Pumpe über Panel und zurück zum Mischer/Sensor bzw. Reaktionszeit liegt im Bereich 2-3 Minuten...), insofern wäre hier keine "Expressregelung" nötig, zumal bei Unterschreiten der "Pumpeneinschaltbedingung" Q2/M2 sowieso eine Rückstellung des Systems erfolgt (Löschen M2) Ich weiß - einerseits dürfte das für die Routiniers hier eine Kleinigkeit sein, andererseits klingt der viele Text vielleicht auch verwirrend... Auf jeden Fall danke ich schon mal herzlichst für den ein oder anderen hilfreichen Rat - ich lerne ja auch gerne dazu, aber erfahrungsgemäß ist um Hilfe fragen manchmal vielleicht sinnvoller als tagelang herumwursteln... Bei (sicher aufkommenden) Fragen zu meinem "Getexte" oder technischen Details stehe ich gerne zur Verfügung, gucke hier regelmäßig rein... Also, besten Dank vorab sowie einen hoffentlich erholsamen Sonntag oder einen gelungenen Wochenstart, je nachdem... Matthias DateianhangLogo8-Beschaltung.pdf (92 Downloads) |
Folgen Sie uns auf