10.04.2021 21:51 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung:
|
Drehgeber mit Platine gibt es sehr günstig: AZDelivery 10 x KY-040 Drehwinkelgeber Drehgeber
die 10K Pull up sind dann pull Down - auch für 24V geeignet. dh. +24V an Anschluss "GND" 0V an "+" Anschluss Schneller Eingang zB I3 an "CLK" = "A" Schneller Eingang zB I4 an "DT" = "B" Div. Eingang an "SW" ist der Tasteranschluss |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.04.2021 14:21 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung:
|
Es hat 20 Raststellen / U Nicht umsonst haben viele hochwertige Geräte einen Drehgeber mit Tastfunktion für die Bedienung. Eine so komfortable und so rasche Bedienungsmöglichkeit bekommt man mit den TDE Tasten nicht hin. Das TDE könnte man dann auch einsparen. Leider ist das Menüsystem der Logo selbst nicht optimal und für einfache und rasche Bedienung ungeeignet. Anbei ein eingesetztes Menüsystem für TDE (Steuerprogramm herausgelöscht-damit fehlen Werte in Meldetexte) 106 Blöcke das aufwändige schnell-vor/rückwärts könnte entfallen. Ebenso die eingesetzten Cursor Tasten für die schnelle Direktanwahl einer Seite. Dateianhanglogo-Menüsystem-TDE-2019-12-22.zip (230 Downloads) |
15.04.2021 10:16 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung:
|
Anbei Impulsdiagram Hand-Drehgeber 20 Imp/U |
15.04.2021 21:11 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung:
|
Anbei das nun fertiggestellte Drehgebermenüsystem - Die Drehgeberbedienung funktioniert hervorragend - 20 Impulse in weniger als einer Sekunde. Insgesamt deutlich komfortabler als mit den TDE Funktionstasten. Auch das manuelle Schalten von zB Motoren geht sehr rasch. Menü- und Ebenenposition immer eingeblendet. Eigenschaften und Bedienung für Drehgebermenüsystem 2021-04-15 Werte- und Zustandsveränderungen (Ein/Aus, Einzelimpuls) werden durch Drehung durchgeführt. Da die Balkenanzeige auf 4 pro Meldetext beschränkt ist, wurde auch auf 4 Ebenen begrenzt. Das BalkenQuadrat braucht nur 2 Zellen (alle anderen Variablen von 6-10 Zellen) und ersetzt einen Cursor. Bei vollen BalkenQuadrat kann durch drehen der Wert verändert werden bzw. der Menüeintrag usw. Für Ein-/Ausschaltvorgänge sind mindestens 2 Rastungen zu drehen damit nicht versehentlich bei Tastendruck ein Umschaltimpuls auslöst wird. Eine Wertänderung erfolgt sofort - Ausnahme wenn eine zusätzliche Arithmetische Einheit mit EN an Ebene 0 verknüpft ist. Eine "ESC" Funktion ist nicht vorgesehen. Das Druchschalten in den Ebenen löst keine Änderungen aus. (Ausgenommen "Einzelschrittfunktion durch drücken (Tastfunktion) - 0,5 sec") Bei weniger als vier Änderungspunkte ist ein Ebenenreset an der nächsten Ebene erforderlich. Lange drücken (1,5sec) löst ebenso einen Ebenenreset aus. Zu beachten bei Ein/Aus Funktion beim Einschalten werden alle Impulse gezählt - dh für das Ausschalten am besten noch mehr drehen. Tip für die Verschiebung ganzer Bereiche ohne das die geraden Verbindungen verschoben werden: alle zu Verschiebenden Blöcke markieren ... mit den Pfeiltasten verschieben. Die Menüposition zB 3.2 (Menü 3, Ebene 2) ist um 2 Positionen in den nicht sichtbaren Bereich verschoben damit mehr Platz in der ersten Zeile ist. Für TDE noch weiter rechts ... Funktionen: Einfache Wertänderung ... etwa 0-200 maximal Grob/Fein Wertänderung 0-10000 Rezeptauswahl für mehrere MUX Manuell - schalten von 7 Motoren Einstellung von vier Analogwerten Einzelschrittfunktion durch drehen Einzelschrittfunktion durch drücken (Tastfunktion) - 0,5 sec Störungsspeicher- und Störungsstatusfunktion mit Klartextanzeige sowie roter und gelber Auslösung der Hintergrundbeleuchtung. Entsteht nach gestarteter Anlage eine Störung so wird automatisch bis zum Störungsmenü "geblättert", die Hintergrundbeleuchtung ist dann ROT. Links wird die gespeicherte ausgelöste Ursache angezeigt (zB. Motor1) rechts wird angezeigt solange diese noch aufrecht ist (gefallener Motorschutzkontakt). Durch kurzen Tastendruck am Drehgeber wird die Speicherung gelöscht - sollte die Störung noch aufrecht sein (rechts) dann ist die Hintergrundbeleuchtung gelb - ansonsten weiß. Dateianhanglogo-Menüsystem-Drehgeber-2021-04-12.zip (233 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
17.04.2021 12:05 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 1346 Bewertung:
|
Nun erweitert: 1. Für Simulation oder bei Drehgeberausfall: Auch als Alternativbedienung mit TDE Taste Eingang: "Zurückdrehimpuls" 2. Passworteingabe ... weitere Menüs sind dann nur nach PW Eingabe aufrufbar (wie bei den "Großen") 3. Dauerstörung nun auf allen Seiten gelb. 4. nun für FS4 gespeichert - damit auch mit V8.2 aufrufbar. Edit: Anhang berichtigt Dateianhanglogo-Menüsystem-Drehgeber-2021-04-17--v8-2-FS4.zip (232 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 04/17/2021 12:29:27 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf