14.02.2022 13:56 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
SIMATIC WinCC Unified ist das komplett neu entwickelte Visualisierungssystem von Siemens im Automatisierungsumfeld. Das SIMATIC WinCC Unified System besteht aus der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified sowie den neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels. Die Unified Comfort Panels erweitern somit die Produktpalette zu den bisherigen Comfort Panels. Neben der neuen Hardware gibt es auch zahlreiche Neuerungen im Bereich des Engineerings gegenüber der Comfort Panels. Änderungen bei den Auflösungen Die Bildschirmauflösungen habe sich teilweise bei den Unified Comfort Panel vergrößert jedoch gibt es auch Bildschirmdiagonalen bei denen die Auflösung unverändert ist. Eine Gegenüberstellung der Auflösungen zwischen alten und neuen Panels bietet die folgende Tabelle: Weiterführende Informationen zum Thema Panel Migration, siehe: Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf