26.11.2008 17:26 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, ich würde sagen dass ist eine schwierige Frage die Du stellst. Ich denke das Wichtigste wäre im Moment zu wissen wie denn der Diagnosebuffer auf der Steuerung aussieht. Mit den Informationen kann man erst mal analysieren warum der SF ansteht. Zur zweiten Frage kann ich eine einfache Antwort geben, wenn auf dem PC, auch wenn es eine Microbox ist, SIMATIC NET installiert ist, beide Schnittstellen (MPI/PROFIBUS und Industrial Ethernet) im projektierten Betrieb arbeiten... und vernetzt sind, dann ja. Schau Dir dazu mal diesen FAQ an: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7-Routing über eine PG/PC-Station zu ermöglichen? Viel Erfolg! J_Bell |
Folgen Sie uns auf