16.01.2012 20:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Naja, die Meinungen gehen teilweise auseinander. Es gibt auch schon den einen oder anderen Mangel, der hier im Forum auch schon diskutiert worden ist. Das mit dem Touch-Panel ist schon etwas Feines, teste gerade selbst mit einem KTP600. Allerdings sind die Panels sehr teuer und die Basic-Serie ist nicht gerade gut ausgestattet.... merke ich z.Z. selbst. Um nicht mehr in den Keller gehen zu müssen, kann ich dir auch einen USB-Server empfehlen. Ist günstiger wie eine 0BA7. Hatte ich selbst bis zum Wechsel in Betrieb, ohne Probleme über WLAN vom Laptop aus Zugriff. Wie gesagt, eine nicht-lineare Kurve ist nur über "Umwege" machbar. Ob 200 Blöcke ausreichen ist halt so eine Sache.... sprichteher für eine 7er |
16.01.2012 21:57 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
laut dem Beitrag hier: Für welche Betriebssysteme ist LOGO! Soft Comfort freigegeben? ist die Software für Win 7 64 Bit freigegeben. Viel Erfolg Sabine |
17.01.2012 18:06 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hi, ja hab jetzt V7 drauf, ging blos nicht über update center... |
19.01.2012 17:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo liebe LOGO!-Anwender, diese Anfrage und meine Antwort bezieht sich auf meinen Beitrag "Konzept für 3-Punkt-Schritt_Regler mit PD-Verhalten (Teil_2)"; Datei: DEMO_Mischersteuerung_V8e (0BA6)_(Forum).lsc und ggf. auf dessen Vorgängerversion (hier). mögliche Modifikationen gemäß Anfrage: b) Der Minimalwert in B022, V1 kann durch einen Verweis auf einen Block "Analogverstärker" oder "Analoge Arithmetik" ersetzt werden, wobei dieser Block dann den Heizkurvenverlauf unterhalb der Schwelle in B019 (linear) definiert, allerdings OHNE Korrekturmöglichkeit per Textmeldung, vgl. a). c) Alternative: 2. Heizkurve (hier nun für die geringeren Außentemperaturen) wird mittels eines zusätzlichen Blocks "Analogverstärker" AV2 vorgegeben (entsprechend Block B008) und über einen zusätzlichen Komparator KP2 mit der Korrekturtemperatur verknüpft (entsprechend Block B019). Der Ausgang dieses Komparators KP2 und von B019 (bzw. B079) wird nun zur Auswahl der Aktualwerte der Blöcke KP2, B019 und B022 über den Block B020 (S1 und S2) per Verweise verwendet - fertig ist eine aus zwei linearen Teilkurven zusammengesetzte Heizkurve mit unterem Mindestwert für Tv (bei hohen Außentemperaturen).
Verbesserungspotential, insbes. bei Radiatoren (jedoch mit LOGO! nur schwer realisierbar - besser mit UVR1611): Vorgabe der Vorlauftemperatur (ggf. Witterungsgeführt) über Mischer bei gleichzeitiger Regelung der Rücklauftemperatur (Drehzahlregelung der Umwälzpume(n) erforderlich. So kann (bei etwas größerer Vorlauftemperatur als herkömmlich per optimierter Heizkurve) eine deutlich größere Spreizung erreicht werden. Dadurch ist ein besserer Wärmeübergang Radiator-Raumluft gegeben und gleichzeitig können so raumseitige Wärmequellen energetisch besser genutzt bzw. ausgeglichen werden. MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf