10.05.2015 18:39 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich moechte bei meiner Oelheizung die Vorlauftemperatur nun Aussentemperaturabhaengig fahren und im Zuge eines Brauchwasserpumpeneinbaus auch die Hydraulik der Heizung entsprechend mit einem Mischer ausstatten. Gegeben ist eine 0BA8 230RCe, DM8 230R, AM2 RTD, 2x PT100 einmal als Aussentemperaturfuehler und einmal als Rohranlegefuehler. AI 1: Aussentemperatur AI 2: Vorlauftemperatur Q 7: Mischer oeffnen Q 8: Mischer schließen Anbei mein eigener Versuch, den Mischer anzusteuern. Der Mischerantrieb hat Endschalter die ich nicht abfragen moechte, da sie nur den antrieb in Endstellung abstellen und ich den Antrieb nicht oeffnen moechte. Koennte das so bleiben oder wie kann die Schaltung noch verbessert werden? vielen Dank Gruesse Chris Dateianhangmischer.zip (122 Downloads) |
10.05.2015 18:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32939 Bewertung: (4072) |
Darf man sich mal dem Sinn des zweiten Analogverstärkers im Zweig AI1 erkundigen? |
10.05.2015 18:46 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hab nen Siemens Beispiel abgewandelt und darein kamen die erechneten Parameter fuer die Heizkurve |
10.05.2015 18:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32939 Bewertung: (4072) |
Kennst du den Link schon? |
10.05.2015 19:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32939 Bewertung: (4072) |
Dann habe ich noch eine Variante für dich, habe ich mal für jemand anders angelegt.
DateianhangMischer.zip (128 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10.05.2015 19:22:54 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.05.2015 19:32 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, wie gebe ich jetzt die Daten meiner Heizkurve ein?
-20°C 75°C |
10.05.2015 19:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32939 Bewertung: (4072) |
Bei deiner Schaltung, wo gibst du denn da die Werte ein? |
10.05.2015 19:53 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Im 2. Analogverstaerker der Aussentemperatur: |
10.05.2015 22:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32939 Bewertung: (4072) |
Habe das Programm mal für deine Bedürfnisse angepasst. Die Verstärkung (-0,875) steht im B003 (Parameter V2) und der Offset von 575 im B005 (Parameter V1). Für die Nachtabsenkung habe ich mal 6 °C vorgesehen, dies liegt beim B005 im Parameter V3 (V1 - 60 = 515). DateianhangMischer_V2.zip (134 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf