26.06.2009 01:14 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Huhu, hab nen bisschen gelesen und was gefunden. Also so einfach ohne erweiterungen wird es nicht gehen. Ich brauch eine AM2 erweiterung um einen Analogen Ausgang zu haben, weil die Relais kommen nie auf die gebrauchten 50Hz. Also nehm ich die LOGO!12/24RC mit der erweiterung Am2 AQ und schalte auf einen Analogen ausgang ein Signal zwischen 0 und 10V je nach gewünschter Dimmung, und hänge an den Ausgang ein Dimmer vom Großen C dran. Z.b. diesen hier. Dazu das hier. Wobei ich mich frage wie diese beiden Bausteine zusammen arbeiten. Was macht der Dimmer und wieso dann das Relais? Würde das so funktionieren? MFG |
Zuletzt bearbeitet von: Scretchy am: 26.06.2009 01:15 |
|
26.06.2009 04:52 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ich glaube die PWM-Funktion ist hier falsch angesetzt. Hier wird doch eher von der PI-Regler-Funktion gesprochen? Ja, du benötigst ein AM2 AQ Modul um 0..10V ausgeben zu können. Diese kommen an einen dimmbaren Trafo für Halogen-Lampen. Das Relais der Logo schaltet dir lediglich die 230V zum Trafo an und aus. Heißt, wenn das Dimmen beginnen soll, Relais an -> 230V auf Trafo und 0..10V auch auf den Trafo. Wenn du "feste Dimmschritte" hast oder einsetzen willst, ist evtl. der "analoge MUX" auch interessant für dich. Dort kannst du max. 4 Werte (0..1000) eintragen, welche durch 2 digitale Eingänge, je nach Beschaltung, ausgegeben werden können. Zum Thema Dimmen findet sich auch so einiges im Forum. Schau dir dort auch die Programm-Vorschläge an. Was die Auswahl der Logo angeht, Dämmerungssensor und Bewegungsmelder geben sicherlich 230V aus?! Das vertragen die Logo's mit 12/24V nicht wirklich an den Eingängen. Eine Logo 230RC wäre da besser. Es sei denn, du schaltest mit deinen Sensoren/Meldern noch sogn. Koppelrelais die dann 12/24V auf die Logo-Eingänge legen. Dann kann man auch 12/24V Logo's nehmen. Ich Knallkopp..... muß die Uhrzeit gewesen sein. ![]() Nicht PI-Regler sondern die Rampenfunktion ist eher was für die Sache |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 26.06.2009 12:48 |
|
26.06.2009 15:44 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Bei Interesse ich hätte ein AM2 AQ zuhause liegen hab damals voreilig bestellt. Auf der LOGO! funktioniert nur 1 Anolog Ausgang Modul, sprich 2 ausgänge mit 0-10V Ich hab die Dimmer verwendet. LG Philipp |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 26.06.2009 15:44 |
|
Folgen Sie uns auf