19.02.2010 19:49 | |
Beigetreten: 16.02.2010 Letzter Bes: 09.03.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Nachdem Ich mit Intresse diesen Thread gelesen habe, habe ich beschlossen mir auch ein USB Lan Server zuzulegen. Ich habe mich dazu entschlossen den Sharkoon USB LANPort 100 zu kaufen welcher Heute geliefert wurde. Gleich ausgepackt Software Installiert und das Gerät an meinen WLAN Router angeschlossen und getestet. Ich habe €27,45 bezahlt. Intressant hierbei ist die magnetische Rückwand. Die Mitgelieferte Software muss Installiert werden da dieser nur über diese angesprochen werden kann. Den USB LanPort 100 bekommt seine IP über DHCP vom WLAN router. Die Software findet den USB LanPort sofort und auch das USB Logo Kabel wurde sofort erkannt. Es ist auch noch ein Web Interface für die Konfiguration vorhanden. Folgende Tests habe Ich über WLAN getestet mit 54MBit WPA-2 Verschlüsselung an einem XP Rechner. Windows 7: Läuft sowohl mit 32Bit sowie 64Bit ohne Probleme. Auch mit den neusten Treiber der Schnittstelle gibt es keine probleme. Wichtig ist das beim Wechsel auf die LogoSoft V7.x kein AutoUpdate durchzufühen da hier die 32Bit Variante runter geladen wird und dann keine verbindung möglich ist. Hier die 64Bit Version runter laden dann läuft alles. Tests: Logo-Soft geöffnet Version 6.1.12
Dauer Test - erfolgreich. Wichtig ist den Adapter auf z.B. Com4. Bei Com17 z.B. gab es Probleme da keine Verbindung aufgebaut wurde. (Im Geräte Manager von XP) Nach ca 6 Monaten dauertest läuft noch alles wunderbar. |
Zuletzt bearbeitet von: Mertle am: 11.02.2012 19:54Windows 7 tests ergänzt Zuletzt bearbeitet von: Mertle am: 13.09.2010 15:49Den Link zum Produkt aktualisiert. Zuletzt bearbeitet von: Mertle am: 18.03.2010 08:56 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
02.04.2010 11:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Bei Pollin gibt es grad einen 4-fach USB-Server von Logilink für 29,95.- . Ich will den mal testen ud berichten. Oder hat den schon jemand gekauft? |
04.04.2010 14:57 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Zu dem Programm kommt man nur über die benutzeroberfläche der Fritzbox soweit ich weiss aber hier habe ich einen Link zur AVM Seite vielleicht hift das ja. http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/14300.php3 |
05.04.2010 21:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Danke Mein Test wird etwas dauern, der Server ist zur Zeit nicht verfügbar |
21.04.2010 07:49 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallöchen, ich habe meine LOGO! mit einem Silex SX2000U2 verbunden. Anfangs gab es Probleme da ich eine 10 Mbit/s LAN-Verbindung hatte. Nach dem Austausch des Switch und 100Mbit/s klappt alles perfekt. Ich habe noch ein USB-Hub Angeschlossen und kann mehrere steuern. Getestet: PC - Logo ->OK Logo - PC ->OK OnlineTest ->OK LogoRUN/STOP ->OK Brille->OK |
Zuletzt bearbeitet von: Tobias Z. am: 21.04.2010 07:51 |
|
Folgen Sie uns auf