05.11.2008 16:07 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo Homer, dies liegt an der gemeldeten Anwendung "mmc0". Die braucht zulange bis sie hochläuft. Wenn die Maschine schon ein paar Tage alt ist, deutet das auf einen baldigen Festplattentausch hin. Also baldigst ein Ghostabzug machen, damit nichts verloren geht. Ansonsten musst Du in der regie.ini die Hochlaufzeit vergrößern. Hab gerade keine passende Datei da, kann aber nachschauen ob ich dir ein Beispiel liefern kann. Grüße Bill Hearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
06.11.2008 08:40 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo Homer, Hier ein kleiner Ausschnitt aus einer regie.ini. Die Datei findest Du im mmc2-Pfad. Der Timeout beschreibt die Zeit in ms die die Anwendung brauchen darf beim Hochlauf. [code][StartupConfiguration] ;Startup0 reserverd for HMI diagnostic software ; ; drwatson 16-Bit is removed from Startup, cause we don't have 16-Bit applications anymore. ; If you need 16-Bit drwatson, you have to move it in again and adapt the Startup numbers Startup1 = name := LayoutSW, Timeout := 600000 Startup2 = name := ncdde, Timeout := 120000 Startup3 .... [/code] Musst einfach mal nach der Anwendung suchen, die nicht schnell genug startet. Vielleicht wird die Anwendung auch in einer anderen regie.ini aufgerufen. Je nach installierten Tools gibt es noch mehrere regie.ini's im add_on-, im oem- und im user-Pfad. Evtl. ist auch eine andere Anwendung "schuld", weil die notwendigen Startparameter für die mmc0 nicht gesetzt sind. Dann kann ich Dir nur den Service-Request empfehlen. Grüße Bill Hearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
08.11.2008 16:05 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke für das Beispiel. Vielleicht hilft das ja |
Folgen Sie uns auf