23.01.2018 11:15 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Moin moin, spiele gerade mit meiner LOGO FS4 rum und will eine Kommunikation zum Steuern meines Emotron Frequenzumrichters herstellen. Starten und Stoppen funktioniert einwandfrei und ich bekomme auch vom FU zurück ob er läuft. Nun würde ich gerne mal noch den Sollwert(Analog) zum FU übermitteln. Laut Handbuch(Anhang) auch ganz einfach möglich. Aber ich bin trotzdem zu dumm dafür. Kann mir da zufällig jemand nen Tipp geben? Ich häng mal ein Probeprogramm mit ran Dankefein Gruß Dateianhangcg_option_instruction_serialcomm_2-0_01-5919-02_r2.de.pdf (118 Downloads) |
23.01.2018 11:16 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Dateianhangcg_option_instruction_serialcomm_2-0_01-5919-02_r21.de.pdf (80 Downloads) |
23.01.2018 11:17 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
|
24.01.2018 08:33 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Vllt hilft das ja noch weiter. |
Folgen Sie uns auf