30.05.2018 07:57 | |
Beigetreten: 07.06.2016 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, hast du den S210 mit der S7-1200 jetzt am laufen? Würde mich nämlich auch interessieren. Beim Support habe ich lediglich gesagt bekommen, dass es mit dem FB SINA_SPEED wohl möglich wäre. Allerdings funktioniert der nur mit dem Standard Telegramm 1 und dieses kann ich nicht aussuchen in meinen Submodulen. Gruß Felix ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.05.2018 10:35:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.05.2018 08:38 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 22416 Bewertung: (3020)
|
Hi, ist an der CPU ne Fehler LED an, BF oder SF? Christoph |
Folgen Sie uns auf