21.12.2015 15:57 | |
Beiträge: 175 Bewertung:
|
Hallo, ich stehe vor einem kleinen Problem und komme nicht weiter. Ich habe eine Anlage vorliegen, in der sich 32 funktionsgleiche Abgänge befinden. Diese möchte ich gerne mit relativ geringem Aufwand projektieren. Dies ist mir bis dato auch mit Bildbausteinen und Multiplexvariablen sehr gut gelungen. Bei den Kurvenanzeigen tue ich mich allerdings etwas schwer. Folgendes schwebt mir vor, ich bin mir jedoch nicht ganz sicher, ob dies so zu realisieren ist: Der zu visualisierende Abgang wird vor Aufruf des Bildes in dem die Kurvenanzeige zu sehen ist gewählt. Bei Aufruf des Bildes möchte ich der Kurvenanzeige über eine Multiplexvariable zum Einen eine Archivvariable mitgeben um den Verlauf zu visualisieren und zum Anderen eine Prozessvariable um die zyklische Aktualisierung zu gewährleisten. Dies habe ich aus diesem Link entnommen.
Daher stellt sich mir die Frage ist ein Multiplexen der Archivvariable für eine Kurvenanzeige so überhaupt umsetzbar? Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken, bei offenen Fragen versuche ich natürlich diese bestmöglich zu beantworten. Verwendete Software: TIA V13 SP1 Upd. 6 (sowohl Step7 Pro, als auch WinCC Adv.) Eidt: Alternativ würde es vllt auch reichen, wenn ich die Kurven wertgesteuert aktivieren/sichtbar schalten könnte. |
Zuletzt bearbeitet von: 5p1k3 am: 21.12.2015 16:08:24 |
|
Folgen Sie uns auf