12.12.2012 23:51 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, möchte einen (ehemaligen) Nachtspeicherofen der unter Heizstrom (24 Stunden Versorgung Tag/Nacht-tarif) läuft so steuern das er zum einen Kalenderabhängig die Nachtladezeit (0-8 Stunden) steuert und tagsüber nochmals in der kalten Jahreszeit Tags zulädt allerdings ob und wie lange dies soll zusätzlich per Außentemperaturfühler (PT 100) gesteuert werden. Sprich, im Juli wird überhaupt nicht geladen, im September soll Nachts 5 Stunden geladen werden tags gar nicht im Dezember nachts 8 Stunden und tags je nach Aussentemp. bis zu 6 Stunden zusätzlich. Ist dies per LOGO-Modul überhaupt möglich und welche Komponenten benötige ich, wäre eine gute Zusatzkombination das TD? Habe mal ein File mit der Jahresübersicht beigefügt. Danke Peter
DateianhangNachtspeichereinstellung.pdf (154 Downloads) |
13.12.2012 13:22 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Will ja nicht richtig Temperaturabhängig steuern (also nicht +5 = 10% 0 = 50% oder so ähnlich) sondern die Einschaltung tags sollte eben sein z.b. =0 Grad und Zeit 15 Uhr dann EIN für 1 Stunde oder eben ähnlich, hatte im Inet schon Beispielschaltungen gefunden wo ein PT100 (oder NC) bin mir nicht mehr ganz sucher am Eingang des Logomoduls gehängt wurde und dieser eine besondere Kennzeichnung bekam womit der Thermofühler direkt funktionieren sollte, kann dies dann auch so ausgewertet werden wie ich will? Damit muß nur das (1) Relais (Heizrelais) geschaltet werden. Sprich stelle mir 2 Eingänge vor (1 x Thermofühler, 1 x Taster um für eine Stunde auf Heizbetrieb schalten zu können) und als Ausgang wird dann ein Relais geschaltet (220V). Passt das Siemens LOGO! 230RC 6ED1052-1FB00-0BA6 115/230 V/AC oder mus es das Siemens LOGO! 230RCE 0BA7 6ED1052-1FB00-0BA7 115/240 V/AC sein? |
14.12.2012 18:00 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Peter,
a) Ich empfehle eine LOGO! 12/24 RC (0BA5, 0BA6 oder 0BA7) wegen analoger Eingänge + Conrad Messwandler PT nach 0..10 V (preiswert) ODER (am besten) den flexiblen Messwandler Typ 467 (Datenblatt im Dateianhang). b1) "Datumsabhängige Nachtladung": b2) Alternative "Datumsabhängige Nachtladung": c) Außentemperaturabhängige Nachladung: d) Anregungen: 2. Besonders bei unterschiedlichen Stromtarifen ("billiger Nachtstrom") kann nur durch Parameterdefinition (nur oder ergänzund zur Tagesladung) auch die Nachtladung durch die Schaltung c) ergänzt bzw. "verlängert" werden. 3. Ggf. können auch zwei Schaltungsteile c) aufgebaut werden, so dass die Nachtladung temperaturabhängig verlängert werden kann und eine Nachladung am Tage erfolgen kann...ggf. verwende man auch zwei unterschiedliche Zuordnungen "Ta --> Ladedauer" für die "Nacht "und den "Tag"... 4. Mittels eines Blocks "analoger Schwellwertschalter", dessen Ausgang auf den Pin R des Blocks "Ausschaltverzögerung" der Schaltung c) gelegt wird (oder d)), kann ein Mindest-Wert für Ta definiert werden, ab der eine temperaturabhängige Ladung erfolgen soll/kann... 5. Mögliches Konzept: 6. Ggf. lassen sich weitere Kriterien auf Basis der Raumtemperatur oder /und der Lade- und/oder Entladeleistung (Powermeter mit S0-Ausgang) ableiten, so dass die Energieeffizienz weiter verbessert werden kann... Viel Spaß beim Umsetzen und Ergänzen...und immer eine warme Stube - und eine glückliche Hand beim Ermitteln der erforderlichen Schaltungsparameter..... MfG DateianhangTYP467.pdf (101 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf