19.07.2019 22:56 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (41) |
Änderungs - Speicheroszi: gewünschte Funktionen: Es sollen 16 Digital Eingänge und 4 - 8 Analogeingänge nur bei einer Änderung aufgezeichnet werden. Bei den Analogeingängen sollen nur eine einstellbare Abweichung eine neue Aufzeichnung auslösen. zB. erst bei einer Temperaturänderung (gegenüber der vorherigen Aufzeichnung) von 5 Grad soll eine Doppelaufzeichnung erfolgen. Erfolgt an einem Eingang eine Änderung sollen mindestens 2 Datensätze im Abstand von 1sec aufgezeichnet werden Es sollen also möglichst wenig Datensätze gespeichert werden - wegen 20000er Grenze. In weiterer Folge soll dann ein Excel Sheet mit einem Diagramm die Daten wie von einem Speicheroszi darstellen. Von einer Analysierten Anlage würde man dann sehr wertvolle Daten erhalten: Verzögerungszeiten, Anstiegsgeschwindigkeiten von zB Temperaturen, Regelschwingen, Laufzeiten usw. Häufig ändernde Signale sollte man dann nicht anschließen sondern zB. als Zählwerte oder Mengenwerte aufzeichnen. Der Vorteil gegenüber einen PC-Logikanalyser bzw. PC-Speicheroszi ist das man die Logo mehrere Tage direkt beim Kunden lassen kann - mein Notebook ist mir da zu Schade. Anbei die Digitale Aufzeichnung - bin nicht sicher ob die Zeiten richtig sind ? DateianhangLogo-Aenderungsanalyzer-v1.zip (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 07/19/2019 23:10:51 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf