07.02.2021 00:50 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.06.2022 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Lumpi, beide in den Simulationsmodus setzen hilft. |
07.02.2021 01:25 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo In der Simulation Funktioniert es jedoch wenn ich 2 Logo 8.3 Geräte Vernetze und von Logo 1 I1 auf Logo 2 Q1 Schalten will funktioniert das nicht Programm im Anahang LG DateianhangNW Verbindung funktioniert nicht.zip (108 Downloads) |
07.02.2021 05:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33771 Bewertung: (4193)
|
Das liegt nicht an den IP-Adressen, damit arbeitet die LOGO!. Du musst in den Datei-Eigenschaften der jeweiligen LOGO! den S7 Zugriff erlauben. Das ist neu und nur bei den LOGO!8.3 Geräten. Siehe Screenshots im Anhang. DateianhangScreenshots.zip (135 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf