16.02.2021 08:43 | |
Beigetreten: 17.03.2015 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Moin alle zusammen. Mal wieder ein neues problem für mich., Habe 3 logos : 1x 8.1 FS4 2x 8.3 LSC 8.3 eine Logo (FS4) sitzt im schaltschrank, die anderen beiden in steuerpulten. Alles vernetzt über eine netgearswitch. Zugriff auf alle logos habe ich. Nun zum Problem: von Schaltpult 1 kein problem via netzwerkvariablen Die FS4 zu steuern. Von schaltpult 2 werden jedoch keine netzywerkvariablen übertragen. Wenn ich online gehe, sehe ich das ein Netzwerkausgang in steuerpult 2 angesprochen wird, der entsprechende NI in der FS4 bleibt davon jedoch völlig unbeeindruckt. an was kann das den liegen? in der simulation funktioniert das alles..... DateianhangMit pulpeten fertig.zip (104 Downloads) |
Folgen Sie uns auf