13.11.2009 11:10 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29) |
Import einer technischen Frage eines Benutzers paeonius schrieb: Hallo ich bin absoluter Neuling mit der LOGO. Hatte früher (um 1990) mit Saia- und ähnlichen SPS gearbeitet. Habe jetzt sogar das Programm für meine neue Maschine schreiben können. Nun habe ich noch ein Problem. Zur Auslösung eines Impulses benötige ich einen NPN Sensor (Farbsensor). Dies ist ein 3-draht Modell ( + 24V / 0V / geschaltet). Kann ich diesen direkt an das LOGO anschliessen? Die Schaltung über einen Controller von Omron geht nicht. Habe in den FAQ gestöbert, bin da auf ähnliche Themen gestossen aber nicht wo und wie anschliessen. Besten Dank für Eure Hilfe Paeonius |
13.11.2009 13:22 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Besten Dank Probier`s mal über das Wochenende. Muss wahrscheinlich auch noch am Programm schrauben.... |
17.11.2009 12:21 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo, wenn der Sensor einen "open collector" Ausgang besitzt, dann brauchst Du einen "pull up" Widerstand (z.B. 10KOhm an +24V). MfG Tom |
Folgen Sie uns auf