03.07.2008 14:57 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, Wikipedia versteht unter dem Begriff Firmware:Unter Firmware bzw. hardwarenaher Software versteht man Software, die in verschiedene elektronische Geräte in einem programmierbaren Chip, und zwar heute fast ausschließlich in Microcontroller, eingebettet ist. Sie ist zumeist in einem Flash-Speicher, einem EPROM oder einem EEPROM gespeichert, der heute zumeist in den Microcontrollerbaustein integriert ist.Der Hersteller eines elektronischen Gerätes ist für die Gesamtfunktion verantwortlich. Soweit hierfür ein Betriebssystem oder diverse Parameter festgelegt werden müssen, tut er dies als Firmware. Der Hersteller versucht Manipulationen durch den Anwender zu unterbinden. Insofern kann man von einer vom Hersteller „festgelegten“ Software sprechen. Nun stellt sich mir die Frage, welche Hardware hast Du denn? Firmwaren für die unterschiedlichsten Hardware findest Du überall im Netz, schau sie Dir ruhig an... ich hoffe Du kannst Assembler decodieren. Viele Grüße J_Bell |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 03.07.2008 14:57 |
|
Folgen Sie uns auf