04.03.2010 12:32 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, -wenn Du meinst: Die Parameter sollen über das Display eingegeben werden: Ja, das ist natürlich möglich. Alle Parameter des Zählers können im Display/Meldetext dargestellt und verändert werden (auch der Aktualwert). -wenn Du mit den 2 Eingängen meinst: Die Parameter von "außen" vorzugeben. Auch das ist möglich, dann aber nur die Einschalt-/Ausschaltschwelle. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34914500 |
05.03.2010 12:46 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Es funktioniert genau so, wie Pitbull es beschrieben hat. Bzw.wie es hier beschrieben ist: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17614077 bzw. wie es im Handbuchauf S. 185 beschrieben ist. Voraussetzung ist, dass Du im Meldetext keinen "Schutz aktiv" hast. Damit verhinderst Du, dass das Angezeigte verändert werden darf. |
Folgen Sie uns auf