13.04.2011 16:42 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo erstmals Wie kann ich anhand meinem angehängten Programm ein Passwort für die Parameter am LOGO TD vergeben. Besser gesagt mit welchem Baustein ist dies realisierbar?? Hatte diesen Fall leider noch nie. Danke DateianhangProgramm.zip (82 Downloads) |
13.04.2011 21:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Nutze mal die Such-Funktion nach "Passwort". Problem ist, eine richtige Sicherheit ist es da leider nicht drin. Da muß man auf die neue 0BA7 warten. |
17.04.2011 20:05 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
hallo, Schaue bitte mal in das LOGO-Handbuch Ausgabe 03/2009 unter Punkt 3.7.5 Seite 75 nach. Gruß logra |
Folgen Sie uns auf