05.04.2012 20:55 | |
Beiträge: 79 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, damit ich hier nicht nur am fragen stellen bin mal ein "kleiner" geistiger Erguss von mir. Ich habe eine Menufolge mit RS-Gliedern aufgebaut, in der man sich "frei bewegen" kann. Ich mag sequentielle Menufolgen nicht in denen man sich durch 50 Texte klicken muss ehe man ist wo man hin möchte. Dies ist aber leider immer die Konsequenz wenn Menufolgen über Zähler aufgebaut werden. Zudem finde ich ist ein Passwortschutz dort immer recht schwierig umzusetzen. In meinem Beispiel werden je Meldetext 8 Bausteine benötigt, leider aber auch sehr viele Merker. Hat eventuell jemand eine Idee wie man den Merkerbedarf senken kann? Gleich vorab man muss nicht die ganze Schltung durchblicken, es kehr alles immer wieder. Ich entschuldige mich jetzt schon für die "Form" aber so endet Programmerstellung bei mir immer :D Schönen Abend allerseits DateianhangForum passwortgeschützte Menufolge RS-Gleider.zip (125 Downloads) |
Folgen Sie uns auf