25.09.2019 10:15 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (209) |
Hi ralfer, Du machst zuerst den Bildwechsel und setzt danach die Maus an die richtige Position. Mit der Funktion SetCursorPos(x, y); kannst die Maus an die eine bestimmet Position setzen. int x, y; x=100; y=200; SetCursorPos(x, y); Als Hilfe kannst Du Dich an folgendem FAQ orientieren Wie kann die Mausposition in einer C-Aktion abgefragt werden? Link:http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2028968 Mfg. Schufri |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf