26.03.2019 07:46 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich habe Probleme mit der Kombination von einer PCU50.5-C mit einem Ht8 (2 Anschaltboxen). Aufgesetzt habe ich alles mit der Projekt DVD HMI_PRO_VW_MASTER_SL_V8.0. Es treten folgende Probleme immer wieder mal auf: Bei Bedienrechtsumschaltung zwischen PCU 50 und Ht8 wird oft die Auflösung nicht richtig mit gewechselt, das heißt es wird an der PCU 50 die HMI nur auf einem Viertel des Bildschirms angezeigt oder am Ht8 ist nur ein kleiner Teil der HMI zu sehen. Dieses Problem tritt nicht immer auf und lässt sich mit einem Neustart der PCU 50 beheben. Wird das Ht8 von der Anschaltbox abgesteckt und wieder angesteckt, so kommt es oft vor, dass keine Verbindung zur PCU 50 hergestellt werden kann. Es steht dann am Ht8 das der Vnc Server an der PCU 50 nicht läuft. Bei Bedienrechtsumschaltung oder beim Umstecken vom Ht8 zwischen den Anschaltboxen kommt es sporadisch zu einem Ausfall der Direkttasten. Meine Frage ist daher, wie müssen die Konfigurationsdateien für meinen Anwendungsfall aussehen? Beziehungsweise welche muss ich nach dem Aufsetzen mit der Projekt DVD noch manell bearbeiten. Dateianhangbasesys_ini.txt (85 Downloads) |
Folgen Sie uns auf