31.10.2016 20:18 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
hallo, weiss jemand wie ich die port adresse heraus finde, ich habe eine logo 8 und möchte sie vom beaglebone Linux aus abfragen. Wo finde ich die ganzen adressen, gibt es eine übersicht ? grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 02.11.2016 13:29:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.11.2016 17:03 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Artus77, Mit IP Tools für Windows oder Android kannst Du offene Ports scannen. Benutze ich und funktioniert. |
01.11.2016 20:54 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Versuch mal Port 102 Mfg |
02.11.2016 15:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Und den 8080, das ist der Standardport! |
Folgen Sie uns auf