02.12.2012 13:14 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Hallo tapleba! Stell uns dein Prog als .lsc zur Verfügung! Wie äussert sich das Nichtfunktionieren? lgm. |
02.12.2012 18:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hab es mal abgetippt! So sieht das Infofenster aus *** 02.12.12 18:36 Schaltplan1 *** Geräteauswahl Die folgenden Geräte können nicht verwendet werden: 0BA0.Standard : B001 [Zufallsgenerator] Nicht unterstützt 0BA0.L : B001 [Zufallsgenerator] Nicht unterstützt 0BA0.LB11 : B001 [Zufallsgenerator] Nicht unterstützt 0BA1.Standard : B001 [Zufallsgenerator] Nicht unterstützt 0BA1.L : B001 [Zufallsgenerator] Nicht unterstützt 0BA1.LB11 : B001 [Zufallsgenerator] Nicht unterstützt 0BA2.Standard : B006 [Wischrelais, flankengetriggert] Die Pausezeit muss 0 sein. 0BA2.Standard Analog: B006 [Wischrelais, flankengetriggert] Die Pausezeit muss 0 sein. 0BA2.L : B006 [Wischrelais, flankengetriggert] Die Pausezeit muss 0 sein. 0BA2.LB11 : B006 [Wischrelais, flankengetriggert] Die Pausezeit muss 0 sein. 0BA3.Standard : B006 [Wischrelais, flankengetriggert] Die Pausezeit muss 0 sein. 0BA7.UDF : I1 [Eingang] Nicht unterstützt Viel wichtiger wäre was genau nicht funktioniert! Zur Fehlersuche bietet sich auch der Onlinetest an, mit dem man den Programmablauf in der Logo beobachten kann um zu sehen wo es klemmt! DateianhangPersonaleingang.zip (77 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 02.12.2012 18:47Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 02.12.2012 18:47 |
|
Folgen Sie uns auf