27.11.2019 07:19 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 748 Bewertung:
|
Hier gibt's mehrere Beispiele für solche FIFO-Speicher. Unter anderen hatte ich mal diesen selbständig nachrückenden FIFO für die 0BA6 erstellt, der sich einfach auf Deinen Wunsch erweitern lassen sollte: DateianhangFIFO 0BA6 nachrückend.zip (67 Downloads) |
27.11.2019 08:39 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 748 Bewertung:
|
Anbei obige Vorlage mal angepasst auf die LOGO!8.FS4 und Deine Tanks. Die Auswahl erfolgt hier über Vor-/Rückwärtstaster an einem Zähler und anschließender Bestätigung. 4 Tanks zur Befüllung hab' ich als Beispiel vorbereitet, der Rest ist ja nur Fleiß. Wenn die Tank-Vorgabe auch Spannungsausfälle überstehen soll, müssten remanente Min/Max-Bausteine für den FIFO verwendet werden. Auch dafür gibt es schon Beispiele hier im Forum. DateianhangFIFO 0BA8 nachrückend.zip (65 Downloads) |
Folgen Sie uns auf