05.01.2009 20:05 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe mich in der Logo Programmierung versucht und bin jetzt an die Grenzen der Logo gestoßen. Meine Schaltung beinhaltet knapp 130 Bausteine und ich habe erst 2 Räume. Zur Funktionsbeschreibung. Im EG sind Je ein Zentralschalter für Auf und Ab. wird der Auf -Schalter innerhalb 6 sek. nur 1x gedrückt, läuft der Rolladen im Arbeitszimmer runter und kann jederzeit mit einem der Zentralschalter gestoppt werden, sozusagen NOT-Aus. Diese Variante gibt es noch für 2x und 3x drücken. Dann habe ich noch realisiert wenn der Auf-Schalter länger als 4sek. gehalten wird , wird noch ein anderer Rolladen gesteuert. Wird ein Rolladen angesteuert, wird die Phase für die manuelle Steuerung abgeschalten und die Steuerung läuft nach 2sek. los für eine vordefinierte Zeit. Teile der Schaltung wiederholen sich immer wieder und ich hätte dafür gerne eine Funktion programmiert aber anscheinend gibt es sowas nicht bei der LOGO. Vielleicht kann ja mal einer einen Blick drauf werfen und sieht sofort wie man einiges vereinfachen könnte. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Michael DateianhangErdgeschoss.zip (201 Downloads) |
06.01.2009 13:14 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Wozu 2x und 3x ?
Diesen Satz verstehe ich gar nicht. Ich denke du hast Zentraltaster, dann werden doch alle angesteuert.
Erklärt sich eventuell aus der oberen Frage.Die Endlagenschalter nehme ich an befinden sich dann in der Zuleitung zum Einphasenwechselmotor ? |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 06.01.2009 13:37Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 06.01.2009 13:18 |
|
12.01.2009 06:57 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 89 Bewertung: (1) |
Hallo Michael, siehe Dir einmal meinen Entwurf"Rollo" an,der könnte Dir eine Anregung geben. Warum Phase wegschalten, hast Du noch Handschalter dabei? Die Unterschiede mit der Betätigungslänge empfinde ich als nicht benutzerfreundlich. Servus Bauherr |
12.01.2009 10:42 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Bauherr, wo finde ich deine Steuerung ? Gruß |
15.01.2009 07:03 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 89 Bewertung: (1) |
Hallo Michel, such nach "Rollosteuerung +" in 2006. Servus Bauherr |
Folgen Sie uns auf