07.05.2010 15:00 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen. Es ist mein 1. Beitrag hier also schlagt mich nicht falls es hier in der falschen Kategorie ist. Also, jetzt zu meinem Problem. Ich bin momentan dabei für mein neues Haus (Bungalow mit 2 Flügeln) eine Rolladensteuerung per logo am schreiben. In der Simulation funktioniert das auch soweit ganz gut. 1. Automatische Zeitsteuerung für beide Gebäudeflügel (Jahreszeitabhängig) 2. Für jeden Flügel einen Taster für Heben und Senken 3. Zentraltaster für beide Flügel 4. Bedienung über die Cursertasten an der Logo. Das ist die version zum Livetest in dern Anlage. Die nächste Ausbaustufe soll werden das an jeder Rollade ein Taster ist aber dafür sollte das jetzt erstmal Live funktionieren. Mein Problem im Moment ist das ich hier eine Logo 0BA3 habe und mit Logo!Soft Comfort sagt das ich für das Programm mindestens eine 0BA4 benötige was ich irgendwie nicht verstehn kann. Ich bin aber auch nicht zu 100% in der Materie drin. Hatte das Thema Logo damals nur ganz kurz in der Berufsschule. Kann mir da einer von euch weiterhelfen? Im Anhang findet ihr das momentane Programm. Desweiter würd eich gerne wissen ob man über die Logo auch jeden taster an einer Rollade dann als allgemeinen Centraltaster nutzen kann. Z.b. Ich drücke den >3sek. und alle rolladen fahren hoch bzw. runter? ich würde mich sehr über eure Hilfe freune. MFG Daniel DateianhangRollo Systemplan.zip (165 Downloads) |
01.07.2010 12:50 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (1) |
Hallo Problem noch vorhanden? Servus Bauherr |
17.03.2011 19:28 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Dani, funktioniert die Rollladensteuerung schon? MFG Kh |
Folgen Sie uns auf