09.02.2006 11:26 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (110) |
Hallo Nilsen, hab ein wenig rumgefragt. Habe dann gehört, dass es wohl mit der Firmwareversion V5.4.x ein Problem mit dem Routing gibt, dass genau zu der Beschreibung passt. Folgende Abhilfe wurde mir empfohlen: Wenn keine S7-Kommunikation über die FBs erfolgt, dann sollte ohne Schwierigkeiten die Firmware V5.2 verwendet werden können. Die Firmwareversoin V5.5 soll demnächst verfügbar sein. Damit soll dann auch dieses Problem wieder behoben sein. Anbei die Downloads für die beiden letzten Firmwareversionen:
Sabine |
Folgen Sie uns auf