14.02.2012 22:13 | |
Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo Hik Ich habe Deinen Hinweis ausprobiert - leider ohne Erfolg. ![]() Erkenntnis: Wenn die Dateiendung der Klassenbibliothek im Webserver unter «Erweitert»,«Dateien mit dynamischemInhalt:» einträgt,prüft offenbardas TIA (erst) beim Laden in die CPU, ob diese «]]» enthält. Test mit den Google Gauges: (siehe http://code.google.com/intl/de-CH/apis/chart/interactive/docs/gallery/gauge.html) Verweist man auf die Klassenbibliothek imwwwmit <script type='text/javascript' src='https://www.google.com/jsapi'></script> funktioniert dieGoogle-Gauges-Beispiel-htm einwandfrei. Will man die Klassenbibliothek in die CPU laden, wird dies mit der bekannten Meldung ignoriert. ![]() So ist es. Hilfe, Hilfe Nun kann es ja wohl nicht sein, dass man imNetz noch einen Speicherplatz für dieJavascript-Klassenbibliotheken zur Verfügung stellen muss, nur weil sich diese nicht in die CPU laden lasssen.benutzt werden sie ja dennoch. Kann irgend jemand helfen, wie mandiesen Bug/Feature umgehen oder beheben kann? ![]() ![]() ![]() Salu_ |
Zuletzt bearbeitet von: salu_ am: 14.02.2012 22:17 |
|
26.12.2022 13:12 | |
Beigetreten: 21.12.2022 Letzter Bes: 31.12.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hi, Könntest du villeicht das Problem lösen ? Danke |
Folgen Sie uns auf